This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612-Q1:在运行期间是否可以配置时钟?

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1639471/am2612-q1-is-clock-can-be-configurated-during-operation

器件型号: AM2612-Q1

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

客户想知道是否可以在器件运行时将系统时钟配置为较低频率

  1. 在哪里可以从标识中找到器件速度等级? 我们是否有 P 速度等级的器件?

image.png

2.我们只是有 400MHz / 500MHz 功耗假设,我们有 200MHz 功耗假设吗?

image.png

3.在 TRM 中、它显示它可以被配置为 mode2 (200MHz)、当器件以 500MHz 运行时是否可以更改? 需要注意什么? 更改频率的顺序是什么? 频率变化时可能会影响什么? 它是否可以降低功耗假设?

image.png

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    专家目前是 OOO ,请预计响应延迟几天.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    您好 Shuquing、

    1) 请使用 https://www.ti.com/lit/pdf/spradr5 来查找 200MHz 处针对客户正在运行的应用程序的功耗估算。

    2) 请参考   

    6.4.7 TRM 中的编程指南、了解编程序列。 这需要从 SBL 完成、更新 SBL 中的当前设置。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“610907“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1639471/am2612-q1-is-clock-can-be-configurated-during-operation
    1. 在哪里可以从标识中找到器件速度等级? 我们是否有 P 速度等级的器件?

    image.png

    [/报价]

    这是器件 OPN 的一部分。 我看到以下列出了当前正在量产的 OPN、但未看到具有“P“速度等级器件的器件

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiv 和 Sahana:

    客户希望内核在 200MHz 或更低的情况下运行、在其应用中、他们认为 100MHz 可以满足其性能要求。  

    是否可以低于 200MHz 运行?  

    在您分享的 Excel 中、我只能看到核心 200MHz 锁步频率功率假设。 如果我们设置内核在 200MHz 中运行、 外设功耗假设是否会同时降低?

     户使用 www.ti.com/.../spradr5 在 200MHz 处查找应用程序客户正在运行的功耗估算值。

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讨论在邮件中进行。