器件型号: AM2612-Q1
您好的团队、
我向我的客户询问这个问题。
客户想知道是否可以在器件运行时将系统时钟配置为较低频率
- 在哪里可以从标识中找到器件速度等级? 我们是否有 P 速度等级的器件?

2.我们只是有 400MHz / 500MHz 功耗假设,我们有 200MHz 功耗假设吗?

3.在 TRM 中、它显示它可以被配置为 mode2 (200MHz)、当器件以 500MHz 运行时是否可以更改? 需要注意什么? 更改频率的顺序是什么? 频率变化时可能会影响什么? 它是否可以降低功耗假设?

BRS
Shuqing