This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:出厂常量字段复位值仅为 x

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1643183/mspm0l1304-factory-constant-field-reset-values-are-just-x

部件号: MSPM0L1304

您好:

我知道、出厂常量部分中的某些字段确实每个器件都是可变的、但 BSLPIN_INVOKE 等内容应该具有已知值:

image.png

与串行引导加载程序外设的默认引脚分配相同...  

为什么它们变成了“x“、并且可以使用正确的值填充它们?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是因为物理引脚可能会因封装而发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    我联系到了有关这个的设计,并将尽快回复你,我听到了.

    此致、

    Owen