Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507
部件号: MSPM0G1507
您好、TI
我们在产品开发过程中遇到了以下问题:
由于之前使用的 MSPM0G1507-VQFN-32 (RHB) 芯片上的引脚不足、我们将其替换为 MSPM0G1507-VQFN-48 (RGZ) 芯片。
-
我们打算使用 PA2 引脚进行按钮状态检测并将其配置为输入。 但是、在 48 引脚 (RGZ) 版本的芯片上、此引脚无法正常工作。 它只有在配置为输出时才会正常工作、然后在程序执行期间再次设置为输出。 原始 32 引脚 (RHB) 版本上未出现此问题。 我们想知道 48 引脚版本上的 PA2 引脚是否默认配置为 RSOC 功能。 如果是、我们如何禁用它?
-
我们打算使用 PA18 引脚进行 ADC 检测。 在 48 引脚版本上、当 PA18 处于高电平时、器件无法正常上电。 只有当引脚处于低电平时、它才会正确上电。 在原始 32 针版本上未出现此问题。 我们想知道这是否是因为 48 引脚版本上的 PA18 引脚默认配置为 BSL 引脚。 如果是、我们如何禁用它?
此外、我们想了解为什么相同 MSPM0G1507 芯片的 32 引脚和 48 引脚版本之间的使用存在如此显著的差异。
谢谢。
此致、
Robert