器件型号: MSPM0G3519-Q1
TI 团队大家好、
我们使用的是 MCAL MSPM0_00.02.05.00、发现有几个映射到错误 MemMap 部分的常量/变量:
cdd_I2C_Cfg.c:
const (Uint32、cdd_I2C_const) CddI2cHwUnitBaseAddr[Cdd_I2C_HW_UNITS_MAX]是一个常量、但映射到 VAR_INIT_32 段。
Can_Cfg:
const struct Can_Controller Struct_PC *CanConfig Set_Can Controller_List_ PC[CAN_NUM_CONTROLLER]是常量、但映射到 CFG_DATA_INIT。
const struct Can_Mailbox Struct_PC *CanConfig Set_Can。Hardware Object_List_ PC[CAN_NUM_USERNAME]是一个常量、但映射到 CFG_DATA_INIT。
Can_Mcan:
static const uint8 Can_Mcan DataSize[16]={0U、 1U、 2U 、3U、
是一个常量、但映射到 VAR_INIT_8。
是 const、但映射到 VAR_INIT_32。