This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:SysConfig '从 Json 加载'不更新四通道使能类型

Guru**** 3006530 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1642094/am263p4-q1-sysconfig-load-from-json-does-not-update-quad-enable-type

器件型号: AM263P4-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

我将使用 MCU_PLUS_SDK 11.0.0.19 和 SysConfig 1.25.0。

Infineon S25FL128LAGMFB013 中 1S-1S-4S 协议的四路启用类型为 5 :

image.png

点击“Load from JSON“并选择 1S-1S-4S 会使 Quad Enable Type = 0、然后在运行代码后无法在器件中启用写入。

LoadFromJSON.gif

 

您能否确认这是否是错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:
    专家是 OOO ,请期待明天的响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    我已将该主题分配给正确的专家。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:  

    我们在另一个主题中讨论过、将四通道使能类型设置为 5 是否解决了问题?
    我在 SDK 中提出了这个问题。 请参阅以下链接、了解内部跟踪信息

    jira.itg.ti.com/.../MCUSDK-15549

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出的票 Aswin。

    是、键入“5“解决了问题。