器件型号: AM2434
在 AM243x 上、我想同时在两种模式下使用 OSPI 闪存:
- 用于 XIP 执行的 DAC 模式
- 用于文件系统访问的间接读取/写入
MCU+ SDK OSPI 文档描述了直接(存储器映射)和间接模式、驱动程序具有单独的 API。
但是、 对于每次间接访问、电流驱动器似乎都暂时禁用 DAC 模式。
我的担心是、如果在间接事务期间获取了 XIP 代码、这会导致中止。
我从 TRM 中的理解是、 如果 DAC 区域位于 XIP 地址窗口之外、则可以在通过间接访问触发区域触发间接访问的同时保持启用。
因此:
硬件是否确实需要在间接访问期间停用 DAC、或者是否仅限于 SDK 驱动程序的当前实现方式?
如果硬件同时允许这两个条件、将 DAC 保持启用状态并将间接触发区域远离 XIP 区域是否有效?
非常感谢您对本主题的任何帮助!
此致、Stefan