This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:CP 峰值电压的转换 AD 值不正确。

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1631507/tms570ls0714-the-converted-ad-value-of-the-cp-peak-voltage-is-incorrect

器件型号: TMS570LS0714

  • CP_AVG 采样原理图image.png
  • 测试条件(高压:350V、低压:14.5V、低压负载:40A、交流:220V,逆变器无负载)、  原型故障(测试 R912C 前后两点的电压波形)  

如下面的测量结果所示、R912C (CH4) 右侧的电压为 0.4V。 左侧为 0V。

image.png

  • 为了确认 0.4V 是由外部供电还是由 MCU 输出、我们完全断开 MCU 引脚、并测量了 C783C 的 0V 电压电平。 因此、经确认 0.4V 是 MCU 输出的。

image.png

结论:CP 输入不受干扰;干扰发生在 MCU CP 网络上。

目前、这一问题发生在两个装置上。 请确认它与 MCU 有关、是芯片问题还是在特定的工作条件下发生。  

80205c54a02e0a44f85e3d259eeac428.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要你的几个细节

    1. ADC 使用的是内部基准电压还是外部基准电压?

    2.和还说明了连接到这些突出显示的引脚的 GND。

    这里的输入 GND 是 PGND、我想了解 ADC 接地、它们之间是如何连接的、请也提供相应的电路。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如以下数据表中所述、ADC 基准电压需要由外部提供。

    ADREFHI AND ADREFLO 引脚(高和低基准电压)

    VCC_AD = 3.3V、VSS_AD = GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    要获取相关信息并消除延迟操作标志、请在此处添加以下信息:

    问题支持将持续进行邮件链和 WebEx 会议。 在 TI 方面、我们正在尝试找出问题的根本原因。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Alpha Han 询问 ADC 禁用序列、这里是:

    //禁用 ADC 模块
    adcREG1->OPMODECR = 0x00000000;
    //将 ADC 置于复位状态
    adcREG1->RSTCR = 0x1;
    这将完全禁用 ADC 模块。
    --
    此致、
    Jagadish。