This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570 未通电。 但是、连接 UART 后、VCCIO 电源轨电压为 1.5V。

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1637980/tms570lc4357-tms570-is-unpowered-however-vccio-rail-voltage-is-at-1-5v-when-uart-is-connected

器件型号: TMS570LC4357

TMS570 VCC 引脚由 1.2V 电源供电、VCCIO 引脚由 3.3V 电源供电。

但是、当 TMS570 未上电且 TMS570 通过 UART 线路(仅限 UART_TX、UART_RX 和 GND)连接时、我们会在 VCCIO 引脚上看到 1.5V 的电压。 并且当 UART 断开连接(即,拔出 USB- UART 转换器)时、VCCIO 引脚上没有记录电压。

请注意:TMS570 通过单独的台式电源供电。

这是预料之中的吗?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    我 从未对 TMS570LC4357 板进行过这种测试。

    UART 引脚反馈时会遇到问题。 您是否有机会在其他类似的电路板上进行测试?

    --

    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们只有一块板。  

    不管怎么说,这是预料之中的吗?

    如果不能预料到、可能发生这种情况的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivas,

    正如 Jagadish 所说、您正在通过 UART 引脚对 VCCIO 反向供电。  IO 引脚和 VCCIO 之间有一个二极管。  这是此配置的预期结果、但不建议这样做、如果不限制电流、则可能会损坏器件。  除非 VCCIO 先上电、否则在任何 IO 引脚之前都不应施加信号。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需指出、二极管用于 ESD 保护、它适用于所有引脚。 至少在 MSP 系列上、任何引脚上的绝对最大电压额定值为 VCC + 0.3V。如果 Vcc 为 0、则任何引脚上的电压只允许为 0.3V