Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357
器件型号: TMS570LC4357
TMS570 VCC 引脚由 1.2V 电源供电、VCCIO 引脚由 3.3V 电源供电。
但是、当 TMS570 未上电且 TMS570 通过 UART 线路(仅限 UART_TX、UART_RX 和 GND)连接时、我们会在 VCCIO 引脚上看到 1.5V 的电压。 并且当 UART 断开连接(即,拔出 USB- UART 转换器)时、VCCIO 引脚上没有记录电压。
请注意:TMS570 通过单独的台式电源供电。
这是预料之中的吗?