This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:定制 PHY 或以太网交换机

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1640386/am2732-q1-custom-phy-or-ethernet-switch

器件型号: AM2732-Q1
主题: AM2732 中讨论的其他器件

主席先生/女士、

我将 AM2732 RGMII 和 MDIO/C 与 KSZ8563R 一个 3 端口以太网交换机(两个 PHY 和一个 RGMII)相连。  

我已经安装了 SDK Am273x 的版本 11 和版本 9。请建议如何自定义 SDK 的任何 UDP 示例。

此致

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagdish、

    您可以使用 SDK 中的 LwIP 示例运行简单的 UDP 示例。 您可以参考以下文档开始使用: Enet Lwip UDP 客户端示例

    请让我们了解您的用例、以便我们能够 为您提供更好的支持。

    如果您对此有任何疑问、请告知我们。

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我试过的这个例子。 我已将示例导入工作区。 但这是不起作用的。 我 担心的是、如何为 KSZ8563R 编写定制电路板驱动程序。

    我使用了版本 11 SDK 并导入了示例。

    如果我在 sys config 中点击定制电路板、则会显示警告、指出“Ethphy“器件不与网络外设相关。

    虽然我提到 phyaddress 为 1、但它仍然需要零。

    在 enet_custom_board_config.c 中、我强制 PHY 地址为 1、然后直接读取 ID1 和 ID2。 这意味着可以进行 MDIO 访问。 剩余配置我无法执行、因为我没有获得如何为该设备编写驱动程序。 请提供指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagdish、

    假设您尝试为所使用的外部开关编写驱动程序。 要评估 AM273x EVM 功能、请运行上述响应中提供的独立示例。 验证 AM273x 后、您必须根据其要求单独启动外部开关。  

    在您的情况下、您能告诉我 am273x 的当前拓扑结构、外部交换机以及测试台中的网络连接吗?

    谢谢。此致、
    Teja。