Other Parts Discussed in Thread: AM2732
器件型号: AM2732-Q1
主题: AM2732 中讨论的其他器件
主席先生/女士、
我将 AM2732 RGMII 和 MDIO/C 与 KSZ8563R 一个 3 端口以太网交换机(两个 PHY 和一个 RGMII)相连。
我已经安装了 SDK Am273x 的版本 11 和版本 9。请建议如何自定义 SDK 的任何 UDP 示例。
此致
Jagdish
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AM2732
器件型号: AM2732-Q1
主题: AM2732 中讨论的其他器件
主席先生/女士、
我将 AM2732 RGMII 和 MDIO/C 与 KSZ8563R 一个 3 端口以太网交换机(两个 PHY 和一个 RGMII)相连。
我已经安装了 SDK Am273x 的版本 11 和版本 9。请建议如何自定义 SDK 的任何 UDP 示例。
此致
Jagdish
您好、Jagdish、
您可以使用 SDK 中的 LwIP 示例运行简单的 UDP 示例。 您可以参考以下文档开始使用: Enet Lwip UDP 客户端示例
请让我们了解您的用例、以便我们能够 为您提供更好的支持。
如果您对此有任何疑问、请告知我们。
谢谢。此致、
Teja。
感谢您的答复。
我试过的这个例子。 我已将示例导入工作区。 但这是不起作用的。 我 担心的是、如何为 KSZ8563R 编写定制电路板驱动程序。
我使用了版本 11 SDK 并导入了示例。
如果我在 sys config 中点击定制电路板、则会显示警告、指出“Ethphy“器件不与网络外设相关。
虽然我提到 phyaddress 为 1、但它仍然需要零。
在 enet_custom_board_config.c 中、我强制 PHY 地址为 1、然后直接读取 ID1 和 ID2。 这意味着可以进行 MDIO 访问。 剩余配置我无法执行、因为我没有获得如何为该设备编写驱动程序。 请提供指南。