This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:0x0 处的 CRC 校验与 UniFlash 和 UART-Bootloader 不匹配

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CCSTUDIO, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1642102/mspm0g3507-crc-check-at-0x0-does-not-match-with-uniflash-and-uart-bootloader

器件型号: MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHCCSTUDIO

[1.5.2026、13:12:23] [info] Cortex-M0P:编程的字节数:1560 字节
[1.5.2026、13:12:23] [info] Cortex-M0P:编程速度:0.9168kByte/s
[1.5.2026、13:12:24] [info] Cortex-M0P: 0x0 处的 CRC 校验不匹配。 预期值:从 BSL 获得的 0x9BDB32BD:0xCC21B5E2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此期间、您是否找到了解决方案? 我遇到的问题与 MSPM0G3705、UART 引导加载程序和 CCSTUDIO UniFlash 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joern:

    您能否回答以下问题:

    1. 您使用的是哪个版本的 Uniflash /CCS?
    2. 什么是固件映像格式?
    3. 您使用的是 ROM BSL 还是辅助 BSL 的 UART 引导加载程序?
    4. 您是否对 NONMAIN 进行了任何修改? 如果是、发生了什么变化? 是否也要擦除 NONMAIN?
    5. 这适用于定制 PCB 还是 LaunchPad?
    6. 问题是否在每次尝试时或间歇性地重现?
    7. 您能否通过 SWD 成功进行编程?
    8. 您是否尝试过在编程之前擦除整个器件?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.) 版本 9.5.0.5651
    2.) 十六进制(使用 armobjcopy 生成、其中--output-target=ihex
    3.) ROM BSL(带 UART)
    4.) 我没有触摸 NONMAIN
    5.) 具有 MSPM0G3705 (WeACT studio) 和 USB 串行转换器 CH340X(在 PA10 和 PA11 上)的定制电路板
    6.) 每次尝试
    7.) 是(具有 openOCD)
    8.) 是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joern:

    您能否读取器件的存储器并查看是否存在任何损坏模式等

    如果可能、您还能分享这个十六进制文件吗?

    您是否还能分享您为重新创建此内容而遵循的步骤的深入演示?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    当我从 MCU 读回存储器内容(使用 SWD)时、结果与我随 BSL 编写的文件中的内容完全相同。
    对于每个文件、如果通过 BSL 和 UART 写入文件、UniFlash 会说一些 CRC 已损坏、但该代码似乎在 MCU 上仍然有效。 在社署方面、我没有任何问题。
    例如、我以 ti 的示例“blink_led with freertos“、只需激活 ARM_objcopy 工具、然后添加“--output-target=ihex“来为 uniflash 生成一个十六进制文件。 我得到了这个回复中添加的十六进制文件。 我已经从 MCU 上阅读了 NONMAIN.bin、我不知道它应该是什么样子、但也许这对我有所帮助。
    此外、我还将 uniflash 的整个日志与闪存中所产生的 CRC 错误消息和 verify.e2e.ti.com/.../blink_5F00_led_5F00_files_5F00_mspm0g3507.zip 添加在一起
    错误:  
    [8.5.2026、11:08:47] [info] Cortex-M0P:0x0 处的 CRC 校验不匹配。 预期值:从 BSL 获取的 0xA7FB1B64:0x90F1F104

    此致 Jörn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joern:

    感谢您提供的信息。 我对此进行了更多的研究、并认为问题可能与格式有关。 我建议尝试使用 TI-TXT 格式的十六进制文件。 当我使用它时、我仍然看到了 CRC 错误消息、但程序似乎仍然闪存到器件中。

    我正在与我们的团队进一步调查、以确定 Uniflash 工具是否存在问题。

    此致、

    Owen