This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33-SDK:如何将 DAC8 输出连接到 syscfg 中的引脚

Guru**** 2898970 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1644380/mspm33-sdk-how-to-enable-dac8-output-to-be-connected-to-the-pin-in-syscfg

器件型号: MSPM33-SDK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、  

我想知道如何将 DAC8 输出连接到引脚、正如我在 slau962 中看到的、该报告显示存在寄存器、可以使 DAC8 输出连接到引脚。 但是、我在 syscfg 中看不到启用选项。

SDK 版本:1.3.0.01

SysConfig:1.27.0
image.png
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
     

    DAC8 用于内部比较器、但可通过其中一个 Comp_DAC_OUT 引脚引出。 请参阅数据表中的下表:

    则可以将该引脚设置为低电平。 您可以为 DAC8 输出配置相应引脚的 IOMUX。 默认情况下、比较器输出应该启用该功能。 您可以尝试测量引脚、如果您没有看到 DAC8 输出、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我尝试在引脚 93 (PA 24) 和引脚 94 (PA25) 上进行测量、没有看到任何电压输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brendon、

    是否可以在 SYSCFG_DL_init () 之后添加这行代码?


    DL_GPIO_initPeripheralAnalogFunction(IOMUX_PINCM54);
     

    这应确保模拟功能已推出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    现在、我能够测量引脚中的某个器件。

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我还发现、我需要在代码中添加这些行、才能从引脚获取电压输出。

    #define
    COMP_SYS_DACOUT_EN

    DL_COMP_enableDACOutputToPin(COMP_0_INST);