Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, UNIFLASH
器件型号: AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件: AM263P4、 UNIFLASH
AM263P4 提供了正确的 V1.2v 和 V3.3。
R2 PORz 上拉
C3 WARMRSTn 被拉高
J3 OSPI0_ZCZ_F_RESET_OUT0 被拉至低电平
L1 OSPI0_ZCZ_F_WP 拉至高电平
以下所有步骤均在 AM263P4-SIP 控制卡和我们的定制硬件上进行了测试
- 在 JTAG 模式下使用 Uniflash 对内部闪存进行编程、在定制硬件上失败
- 在串行模式下使用 Uniflash 对内部闪存进行编程、定制硬件失败
- 使用代码编写器将简单应用加载到 RAM 中的定制硬件、按预期运行。
- 修改了 SDK OSPI 闪存诊断示例、以提供有关闪存的更多详细信息。
- 已在控制卡上运行诊断工具、报告预期的闪存信息
- 在自定义硬件上运行 Diag 工具、从闪存读取的状态寄存器为 0xff。
此时、我们已经完成了可以验证或测试的清单。 AM263P4 能够运行代码这一事实使我们对器件正确连接有了信心。
我们缺失了什么内容、或者我们应该尝试让闪存在定制硬件上正常工作?