Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LMFLASHPROGRAMMER
器件型号: TM4C1231C3PM
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 LMFLASHPROGRAMMER
尊敬的 TI 支持团队:我遇到了硬件板上的 TM4C1231C3PMI7R 微控制器 MCU 的问题。问题:
Uniflash 中未检测到 MCU、显示了:
“错误 1170@0x00–目标未连接“硬件检查已完成:VDD 电源= 3.3V OK
VDDC = 1.2V 正常
RESET 引脚= 3.3V 正常
检查晶体振荡器部分并与工作板进行比较
已检查并验证 SWD 接线连续性
相同的调试器和设置可在另一电路板上正常工作
MCU 不发热
已尝试“复位时连接“
SWD 速度降低
仍未检测到 MCU
其他信息:使用的编程器/调试器:XDS110 调试探针
使用的工具:UniFlash 和 Code Composer Studio
MCU 封装:TM4C1231C3PMI7R
请建议:此情况下的任何已知恢复方法
是否可能调试接口锁定/损坏
建议进行其他硬件检查
强制设备擦除/恢复的任何方法查找控制器的任何方法都是活动的
谢谢你。
M.Arunkumar