This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231C3PM:在 Uniflash 中未检测到 MCU、显示:“Error 1170@0x00–Target not connected“

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LMFLASHPROGRAMMER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1648869/tm4c1231c3pm-the-mcu-is-not-detected-in-uniflash-and-shows-error-1170-0x00-target-not-connected

器件型号: TM4C1231C3PM
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHLMFLASHPROGRAMMER

尊敬的 TI 支持团队:我遇到了硬件板上的 TM4C1231C3PMI7R 微控制器 MCU 的问题。问题:
Uniflash 中未检测到 MCU、显示了:
“错误 1170@0x00–目标未连接“硬件检查已完成:VDD 电源= 3.3V OK
VDDC = 1.2V 正常
RESET 引脚= 3.3V 正常
检查晶体振荡器部分并与工作板进行比较
已检查并验证 SWD 接线连续性
相同的调试器和设置可在另一电路板上正常工作
MCU 不发热
已尝试“复位时连接“
SWD 速度降低
仍未检测到 MCU
其他信息:使用的编程器/调试器:XDS110 调试探针
使用的工具:UniFlash 和 Code Composer Studio
MCU 封装:TM4C1231C3PMI7R
请建议:此情况下的任何已知恢复方法
是否可能调试接口锁定/损坏
建议进行其他硬件检查
强制设备擦除/恢复的任何方法查找控制器的任何方法都是活动的
谢谢你。
M.Arunkumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepan:

    您是否可以尝试使用 LM Flash Programmer 工具来擦除闪存并将 MCU 恢复到出厂状态? 工具位于 此处

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 JTAG 通过 LM Flash Programmer 进行处理器访问。   
    在尝试连接和编程器件时、我们收到以下错误消息:

    “无法找到目标“

    请提供解决此问题的支持并分享正确的 LM Flash Programmer 使用过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepan:

    是否知道调试端口是否已锁定? 您可以按照以下步骤尝试解 锁它:使用 LM Flash Programmer 调试端口解锁

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在评估板上测试了这种方法、工作正常、没有任何问题。

    但是、当我们在定制电路板(工作电路板和非工作电路板)上尝试使用相同的方法时、会收到以下错误消息:

    错误:无法解锁已连接的设备!“

    您能否帮助我们确定此问题的可能原因并提出解决方法建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepan:

    请确保您按照 本文中 5.3.1 使用 LMFlashProgrammer 解锁序列一节中的步骤进行操作: https://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf

    谢谢、

    -Eric Rentschler