This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:错误代码 1170 - DAP 连接错误 — 连接到目标时出错(基于 ARM 的 MCU)

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1647862/lp-am263p-error-code-1170---dap-connection-error---error-connecting-to-the-target-arm-based-mcu

器件型号: LP-AM263P

目前、我正在为我们的工作工程使用 AM263Px LaunchPad 进行裸机固件开发、我的目标是熟悉该开发板的功能。

我正在尝试使用 AM263Px Launchpad 从 MCU_PLUS_SDK_am263px_26_00_00_01 中测试一个示例程序 — i2c_led_blink_Polling ld_am263px-lp_r5fss0-0_nortos。

我能够使用 CCS 12.7.1 成功构建工程。但是、当我尝试调试代码或将代码刷写到电路板时、收到 错误代码 1170 - “Cortex_M4_0:连接到目标时出错:(错误–1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.0.0.3178)“

执行以下故障排除步骤后、错误仍然存在:

我不确定是否缺少任何其他步骤、但无法解决此问题。 任何帮助或见解都将非常感谢。 粘贴了下面的一些屏幕截图以供参考。

 

 i2c_led_blink_am263px_console_output.png

我还注意到另一个问题、即我无法将一些“no-RTOS launchpad “示例(在驱动程序下)从 SDK 加载到 CCS 中。 我正在使用 CCS 12.7.1、不确定这是否与 CCS 版本或其他问题有关。 即使我能够加载所需的文件夹、构建图标也会被禁用。 请提供帮助。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fleenor、非常感谢您对故障排除步骤的详细指导。 创建新的目标配置文件有助于解决问题、而且在调试代码时我看不到错误代码 1170。