Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
器件型号: MSPM0G3507
根据案例 CS3371953、建议我使用“相关“选项启动新 TT 以将其链接到:
在该主题之后、我最终与 TI 工程师直接沟通、并最终收到一些 MSPM0G3507 芯片、这些芯片比我发送的 LaunchPad 板上提供的芯片更新。 但是、我没有收到任何电子邮件回复来跟进此问题。 有人能告诉我如何获取这些更新后的 IC 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
器件型号: MSPM0G3507
根据案例 CS3371953、建议我使用“相关“选项启动新 TT 以将其链接到:
在该主题之后、我最终与 TI 工程师直接沟通、并最终收到一些 MSPM0G3507 芯片、这些芯片比我发送的 LaunchPad 板上提供的芯片更新。 但是、我没有收到任何电子邮件回复来跟进此问题。 有人能告诉我如何获取这些更新后的 IC 吗?
我尝试测试 ADC_ERR_06 将如何影响应用必须处理的特定波形。 我有 Launchpad 板、但在得到非常奇怪的结果后、我被告知他们有一个旧的预发布版本 G3507、它预发布了一些在后续批次上执行的附加测试/过滤。 我被提议发送新版本的 Launchpad ,我接受了,但当他们到达时,他们*也*有旧的 G3507 在船上。 有人告诉我,很难识别具有较新批次的 Launchpad ,但我可以被发送裸 G3507 芯片,自行焊接到 Launchpad ,并且更容易确保这些是足够新的,通过更新的测试例程。 我接受了此优惠、但没有收到任何芯片、也没有收到任何关于电子邮件的答案、因为他们知道何时到达。
如果我可以确信当地分销商有更新的版本、那么我会以这种方式采购它们、但似乎很难找到明确的答案。 它似乎依赖于封装标识、并且内部器件不会给出任何指示(因为据我所知,这种变化只是为了滤除更破损的芯片,而不是改变器件本身)。
您好 Alan、
如果我可以确信当地分销商有更新的版本、那么我会以这种方式提供它们、但似乎很难找到一个明确的答案。 它似乎依赖于封装标识、并且内部芯片不会给出任何指示(因为我的理解是,这种变化只是为了滤除更破损的芯片,而不是改变芯片本身)。[/报价]如果样片 日期为 2025 年下半年、我非常确定当地经销商应该拥有较新的样片版本。
以下是仔细检查是否有最新版本的方法、使用 SWD 从出厂区域读取器件 ID:0x41C40004
如果使用 BIT38-31 0x2、则表示最新的芯片版本。 (0x2b8802f)
B.R.
Sal