请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM2431
尊敬的 TI 团队:
我们使用带有内联 DDR ECC 的 AM243x、因此希望确认针对 1 位错误的最佳实践。
我们当前使用的器件仅启用了一个内核、并将 1 位 ECC 中断优先级设置为 0。
我查看了您之前的回答
PROCESSOR-SDK-AM62X:DDR ECC single-bit 错误校正指南 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
并希望确认以下几点:
在这个 AM243x 单核设置中、您是否仍然建议不要将校正后的 1 位数据写回物理 DRAM?
如果我们没有将校正后的数据写回 DDR、则每次读取该地址时都会发生 1 位 ECC 错误。
对于这种重复的错误行为、您是否有任何建议?