This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:AM243x 单核:1 位 ECC 写回 DRAM 和重复 ECC 事件

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1654893/am2431-am243x-single-core-1-bit-ecc-writeback-to-dram-and-repeated-ecc-events

器件型号: AM2431

尊敬的 TI 团队:
我们使用带有内联 DDR ECC 的 AM243x、因此希望确认针对 1 位错误的最佳实践。  
我们当前使用的器件仅启用了一个内核、并将 1 位 ECC 中断优先级设置为 0。  
我查看了您之前的回答
PROCESSOR-SDK-AM62X:DDR ECC single-bit 错误校正指南 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛 

并希望确认以下几点:  
在这个 AM243x 单核设置中、您是否仍然建议不要将校正后的 1 位数据写回物理 DRAM?

如果我们没有将校正后的数据写回 DDR、则每次读取该地址时都会发生 1 位 ECC 错误。
对于这种重复的错误行为、您是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为同样的建议也适用。  即使您仅设置了单核、器件中还有其他启动器(其他外设,DMA 等)可以访问 DDR、因此尝试写回校正可能会有风险、如另一线程中所述。  我认为在同一个地址上重复出现的行为不应该是问题。  但是、您的软件应跟踪多个位置上不断增加的 ECC 错误、这可能表示器件出现故障。

    此致、

    James