This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:协助使用 HALCoGen 生成的工程通过中断接收 CAN 消息

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1655985/tms570lc4357-assistance-with-using-halcogen-generated-project-to-receive-can-messages-via-interrupt

器件型号: TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好支持、

我正在寻找一个示例应用、该应用展示了如何使用 TMS570LC4357 上的中断来处理 CAN 消息。  我注意到、此处发布了一些示例项目、以请求类似的请求:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/839343/ccs-tms570lc4357-can-communication-between-transceivers

我似乎没有权限访问包含示例项目的引用 zip 文件。  对于目录、选择文件 5857.TMS570LS3137ZWT_CAN1_2_CAN2.ZIP 进行下载会显示以下错误:

image.png 

您能授予我访问权限吗?

或者、您是否能够提供一个不同的示例项目、说明如何使用 HALCoGen 生成的 HAL 层来使用“canMessageNotification“接收消息?   

感谢您的参与、

此致、

-- Geoff