Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
您好支持、
我正在寻找一个示例应用、该应用展示了如何使用 TMS570LC4357 上的中断来处理 CAN 消息。 我注意到、此处发布了一些示例项目、以请求类似的请求:
我似乎没有权限访问包含示例项目的引用 zip 文件。 对于目录、选择文件 5857.TMS570LS3137ZWT_CAN1_2_CAN2.ZIP 进行下载会显示以下错误:
您能授予我访问权限吗?
或者、您是否能够提供一个不同的示例项目、说明如何使用 HALCoGen 生成的 HAL 层来使用“canMessageNotification“接收消息?
感谢您的参与、
此致、
-- Geoff