This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:与未使用引脚的状况有关

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1657628/am2612-regarding-the-condition-of-the-unused-pin

器件型号: AM2612
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我要使用 SysConfig 为 AM2612 配置引脚分配。

如果引脚在硬件中保持未连接状态、并且在 SysConfig 中未设置引脚配置、则该引脚将处于什么状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      复位后、在硬件中未连接且在 SysConfig 中未配置的引脚将处于高阻抗 (Hi-Z) 悬空状态

    具体而言、大多数 GPIO 引脚的默认复位状态为:

    参数 默认状态
    输入缓冲器 (RX) 迷惑不解
    输出缓冲器 (TX) 迷惑不解
    内部拉电阻 迷惑不解
    多路复用模式 模式 7 (GPIO)

    此“关闭/关闭/关闭“配置记录在 AM2612 数据表的引脚属性表中。  在输入和输出缓冲器均被禁用且没有内部拉电阻器有效的情况下、该引脚处于电气悬空状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我明白。