Other Parts Discussed in Thread: AM2612, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM2612
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
我要使用 SysConfig 为 AM2612 配置引脚分配。
如果引脚在硬件中保持未连接状态、并且在 SysConfig 中未设置引脚配置、则该引脚将处于什么状态?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AM2612, SYSCONFIG
器件型号: AM2612
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
我要使用 SysConfig 为 AM2612 配置引脚分配。
如果引脚在硬件中保持未连接状态、并且在 SysConfig 中未设置引脚配置、则该引脚将处于什么状态?
复位后、在硬件中未连接且在 SysConfig 中未配置的引脚将处于高阻抗 (Hi-Z) 悬空状态
具体而言、大多数 GPIO 引脚的默认复位状态为:
| 参数 | 默认状态 |
|---|---|
| 输入缓冲器 (RX) | 迷惑不解 |
| 输出缓冲器 (TX) | 迷惑不解 |
| 内部拉电阻 | 迷惑不解 |
| 多路复用模式 | 模式 7 (GPIO) |
此“关闭/关闭/关闭“配置记录在 AM2612 数据表的引脚属性表中。 在输入和输出缓冲器均被禁用且没有内部拉电阻器有效的情况下、该引脚处于电气悬空状态。