器件型号: AM6422
您好:
关于前面提到的内容、我们没有看到任何表明问题已解决的答复、因此我重新提交了。 您是否对我们当前遇到的问题有任何进一步的结论?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AM6422
您好:
关于前面提到的内容、我们没有看到任何表明问题已解决的答复、因此我重新提交了。 您是否对我们当前遇到的问题有任何进一步的结论?
您好、
GPTP_QuickSync 仅在 QuickSync 示例中使用。 gptp_cpsw_app 中未使用此参数。 GPTP_MASTER 是一个布尔值、但仅讨论主模式。 如果设置了 GPTP_MASTER、它将在该网络上配置为主器件。 如果 配置了 GPTP_SLAVE、它将充当从器件。 此配置仅用于 GPTP QuickSync 示例。 因此、如果您使用的是 gptp_cpsw_app 示例、那么无论如何都不会使用这些配置。
在我们的装置中、我们无法在测试中的 gPTP 中观察到这种情况。 我们的测试设置保持在 200ns 漂移范围内。 您能否检查 TS_SYNC_OUT 引脚的输出、以便我们可以确认 gptp 同步是否正常工作? 如果同步本身发生漂移、那么它会带来更大的问题。 gptp 校正与 CPTS 调整一起应用。 因此、不可能同步应用程序、但考虑到您应用了之前线程中推荐的修补程序、Genf 会漂移。
请告知我们您的观察结果、以便我们确认行为。
谢谢。此致、
Teja。
您好:
您可以 在此处找到设计文档。
TS_SYNC_OUT 引脚是否均未暴露? 我们想了解问题的根本原因。 了解 CPTS 是否同步对于这种理解很重要。 如果同步输出引脚不可用、我们必须依靠 gmdiff 打印件观察软件定义的 diff
请告知我们您的调查结果。 由于后续修订中会引入与时序相关的问题、请确保您的设计与 AM64x PROC-C 型号完全内联。
谢谢。此致、
Teja。
您好、
我们针对设计提到的原理图是 PROC101C (004)_SCH.pdf、如随附的屏幕截图所示。 我们现在有一个问题:我们的实际设计适用于千兆位以太网、但我们使用的是 100 Mbps。 在这种情况下、它是否会影响时间同步精度? 您这边是否有任何 100Mbps 的测试数据? 根据打印的日志、计算出的时间差超过 10µs(运行超过 12 小时)。 我们在计算时间差的代码中添加了该最大值的计算。