This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:r5F1-0 GPTP CPSW LWIP

Guru**** 2979040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1651264/am6422-r5f1-0-gptp-cpsw-lwip

器件型号: AM6422

您好:

  关于前面提到的内容、我们没有看到任何表明问题已解决的答复、因此我重新提交了。 您是否对我们当前遇到的问题有任何进一步的结论?  

  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1646461/am6422-r5f1-0-gptp-cpsw-lwip?ReplyFilter=Answers&ReplySortBy=Answers&ReplySortOrder=Descending

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    GPTP_QuickSync 仅在 QuickSync 示例中使用。 gptp_cpsw_app 中未使用此参数。 GPTP_MASTER 是一个布尔值、但仅讨论主模式。 如果设置了 GPTP_MASTER、它将在该网络上配置为主器件。 如果 配置了 GPTP_SLAVE、它将充当从器件。 此配置仅用于 GPTP QuickSync 示例。 因此、如果您使用的是 gptp_cpsw_app 示例、那么无论如何都不会使用这些配置。

    在我们的装置中、我们无法在测试中的 gPTP 中观察到这种情况。 我们的测试设置保持在 200ns 漂移范围内。 您能否检查 TS_SYNC_OUT 引脚的输出、以便我们可以确认 gptp 同步是否正常工作? 如果同步本身发生漂移、那么它会带来更大的问题。 gptp 校正与 CPTS 调整一起应用。 因此、不可能同步应用程序、但考虑到您应用了之前线程中推荐的修补程序、Genf 会漂移。  

    请告知我们您的观察结果、以便我们确认行为。

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

       我们使用 R5F1-0 内核。 您以前是否使用此核心验证过此功能? 此外、我们使用的晶体振荡器参数具有 10ppm 的保持精度、这与开发板遵循的原理相同。 由于我们的硬件设计、TS_SYNC_OUT 引脚不可访问、因此我们无法通过该方法进行确认。 是否有其他方法可以验证您描述的流程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

       我们希望从您处获取开发板硬件原理图的 PDF 文件。 接下来、我们计划将您提供的原理图与实际设计进行比较、看看硬件设计是否有任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以 在此处找到设计文档。

    TS_SYNC_OUT 引脚是否均未暴露? 我们想了解问题的根本原因。 了解 CPTS 是否同步对于这种理解很重要。 如果同步输出引脚不可用、我们必须依靠 gmdiff 打印件观察软件定义的 diff

    请告知我们您的调查结果。 由于后续修订中会引入与时序相关的问题、请确保您的设计与 AM64x PROC-C 型号完全内联。

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

       我们针对设计提到的原理图是 PROC101C (004)_SCH.pdf、如随附的屏幕截图所示。 我们现在有一个问题:我们的实际设计适用于千兆位以太网、但我们使用的是 100 Mbps。 在这种情况下、它是否会影响时间同步精度? 您这边是否有任何 100Mbps 的测试数据? 根据打印的日志、计算出的时间差超过 10µs(运行超过 12 小时)。 我们在计算时间差的代码中添加了该最大值的计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们尚未在运行中以 100Mbps 设置进行长时间运行测试。 我们可以对此进行检查并更新结果。 由于我将在未来 2 天不在办公室、请预计会有一些延迟。 我们将能够提供在星期三上的观察结果  

    谢谢。此致、

    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      我正在等待您的答复、是任何消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      我想知道一些关于这个问题、是什么新闻?