Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, CC2340R5
器件型号: LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件: LP-XDS110、 CC2340R5
此外
LP-EM-CC2340R5
我们是否需要额外的硬件来将 LP-EM-CC2340R5 连接到我的 USB PC?
如果是、请告诉我还需要什么
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
阿蒂拉诺、
是的、您将需要额外的硬件来将 LP-EM-CC2340R5 连接到 PC 上的 USB 端口。 LP-EM-CC2340R5 是一款评估模块、这意味着它没有板载调试器、也没有 USB 连接器。 因此、要将其连接到 PC、您将需要一个 LP-XDS110、这是一个外部调试探针、可通过 10 引脚 JTAG/SWD 接头连接到 LP-EM-CC2340R5。
完成此连接后、通过 USB-A 转 Micro-B 电缆将 LP-XDS110 连接到您的 PC。 请参阅此链接采购 LP-XDS110: https://www.ti.com/tool/LP-XDS110#included、此封装中包含所需的 USB-A 转 Micro-B 电缆。
您好、
以下是一些资源的链接、有助于您更深入地了解设计过程、并解答您可能对信道探测有的问题:
您好 Atilano、
CC2340R5 不是收发器、而是 MCU。 在 CC2340R5 上、您可以按照我们的 SimpleLink Academy 实验中的指南为专有射频实施基于软件的绑定机制、该实验可在以下链接中找到: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AV90OzltmQBguQnYg5IPLA__SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX__gsUPh5j__LATEST。
此外、在我们的 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 中、我们提供了一些示例、还为您提供了这个基于软件的绑定机制的基线实现、我会向您推荐这些机制。 通过导航到 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 的安装位置、您可以在文件资源管理器中找到这些示例、如下所示:C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_12_00_19\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\prop_rf。 特别是查看“rfEchoRx“、“rfEchoTx“、“rfPacketRx“和“rfPacketTx“示例。
此外、有关自定义实施过程中可能出现的其他问题的答案、您也可以参考我们专有的射频用户指南: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_lowpower_f3_sdk/9.20.00.81/exports/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf-guide/index-cc23xx.html。
我们不为专有射频提供基于硬件的配对机制的原因是、这是自定义通信协议。 因此、Texas Instruments 希望使我们的客户能够尽可能地修改/个性化他们的 Prop RF 实施、从而提供软件产品。
我们不提供交钥匙绑定的实施,但是,在您开发自己的自定义实施时,我们有这些资源可供您指导您走向正确的方向。