This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:LP-EM-CC2340R5

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1656387/lp-em-cc2340r5-lp-em-cc2340r5

器件型号: LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件: LP-XDS110、 CC2340R5

此外  

LP-EM-CC2340R5

 

我们是否需要额外的硬件来将 LP-EM-CC2340R5 连接到我的 USB PC?

如果是、请告诉我还需要什么

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿蒂拉诺、

    是的、您将需要额外的硬件来将 LP-EM-CC2340R5 连接到 PC 上的 USB 端口。 LP-EM-CC2340R5 是一款评估模块、这意味着它没有板载调试器、也没有 USB 连接器。 因此、要将其连接到 PC、您将需要一个 LP-XDS110、这是一个外部调试探针、可通过 10 引脚 JTAG/SWD 接头连接到 LP-EM-CC2340R5。

    完成此连接后、通过 USB-A 转 Micro-B 电缆将 LP-XDS110 连接到您的 PC。 请参阅此链接采购 LP-XDS110: https://www.ti.com/tool/LP-XDS110#included、此封装中包含所需的 USB-A 转 Micro-B 电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否推荐与 CC2340R5 兼容的 Texas Instruments 钥匙扣?

    请参阅随附的图片仅供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atilano、  

    CC2340R5 当然适合该应用、但您必须使 PCB 使芯片继续运行。 在创建过程中、我们可以帮助调试与软件/硬件相关的问题、但最终将由您进行设计。  

    Texas Instruments 不销售钥匙扣。 您获得最终产品的所有权、TI 将帮助您完成开发流程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    以下是一些资源的链接、有助于您更深入地了解设计过程、并解答您可能对信道探测有的问题:  

    https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_lowpower_f3_sdk/9.12.00.19/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/channel-sounding/channel-sounding.html 

    https://www.ti.com/lit/an/swra791/swra791.pdf?ts = 1781798301525&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    https://www.ti.com/video/6387256178112 

    https://www.ti.com/video/6366746223112 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 CC2340R5 在使用 专有射频模式时不提供内置配对机制。

    哪些收发器提供内置配对机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2340R5 是否符合“红色“ 无线电设备指令规定?

    如果没有、哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atilano、  

    CC2340R5 不是收发器、而是 MCU。 在 CC2340R5 上、您可以按照我们的 SimpleLink Academy 实验中的指南为专有射频实施基于软件的绑定机制、该实验可在以下链接中找到: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AV90OzltmQBguQnYg5IPLA__SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX__gsUPh5j__LATEST。

    此外、在我们的 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 中、我们提供了一些示例、还为您提供了这个基于软件的绑定机制的基线实现、我会向您推荐这些机制。 通过导航到 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 的安装位置、您可以在文件资源管理器中找到这些示例、如下所示:C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_12_00_19\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\prop_rf。 特别是查看“rfEchoRx“、“rfEchoTx“、“rfPacketRx“和“rfPacketTx“示例。

    此外、有关自定义实施过程中可能出现的其他问题的答案、您也可以参考我们专有的射频用户指南: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_lowpower_f3_sdk/9.20.00.81/exports/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf-guide/index-cc23xx.html。  


    我们不为专有射频提供基于硬件的配对机制的原因是、这是自定义通信协议。 因此、Texas Instruments 希望使我们的客户能够尽可能地修改/个性化他们的 Prop RF 实施、从而提供软件产品。

    我们不提供交钥匙绑定的实施,但是,在您开发自己的自定义实施时,我们有这些资源可供您指导您走向正确的方向。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">CC2340R5 是一款无线 MCU、并非成品、因此无法满足无线电设备指令 (RED) 要求或通过其认证。 RED 合规性适用于您的 ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">整个最终产品、要求您(制造商)获得 CE 标志并提交符合性声明。
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">但是、如果您的系统集成满足该指令的要求、CC2340R5 硬件会非常强大地支持您的 RED 合规性工作: ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">无线电性能(第 3.2 条): 集成的 2.4GHz 收发器满足频谱使用的所有技术要求。 您必须确保最终产品的天线设计、射频布局和输出功率表符合必要的限制。  ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">EMC 和安全(第 3.1 条): 芯片本身并不通过这些测试;您的终端设备 PCB 布局、外壳和电源设计必须符合 EN、ETSI 和 IEC 测试标准。  ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">网络安全: 如果您的产品连接到互联网、则必须遵守“红色“授权法规。 这要求您的设备具备强大的个人数据保护和网络保护措施。