This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243x:EtherCAT PHY 复位的替代 GPIO 引脚选择 (tisc_addOnBoardResetSequence)

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1655775/am2434-am243x-alternative-gpio-pin-selection-for-ethercat-phy-reset-tiesc_addonboardresetsequence

器件型号: AM2434
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

根据 EtherCAT 子器件 ICSSG0 使用指南文档 (https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/ind_comms_sdk/am243x/2026_00_00_06/docs/am243x/ethercat_subdevice/_i_c_s_s_g0__usage__guide.html)、 GPIO_RESET_ICSS0_PHY1 GPIO_RESET_ICSS0_PHY2 应将和信号分配给引脚 GPMC0_CLK / R17 和 GPMC0_ADVn_ALE / P16。

在我们的定制电路板设计中、这些特定的 GPMC 引脚已分配给其他功能。

我想知道我们应该在哪里映射这些 PHY 复位信号? 是 ECAT_IN_nRST 还是 ECAT_OUT_nRST?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahar、

    控制模块 PAD 配置主题所有者于 6 月 17 日度假回来。  

    请在 6 月 18 日 COB 之前期待他的后续回答。

    谢谢!

    此致、

    Anastas Yordanov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPIO_RESET_ICSS0_PHY1 GPIO_RESET_ICSS0_PHY2 应将和信号分配给 PIN 和 GPMC0_CLK / R17 GPMC0_ADVn_ALE / P16。

    这些信号取决于电路板、没有特定于 ESC 的信号 — 从技术角度而言,您可以在此处映射任何免费的 GPIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。

    您能更具体地说吗? 只需在名称 GPIO_RESET_ICSS0_PHY1 和下分配任意 2 个引脚即可  GPIO_RESET_ICSS0_PHY2? how will it have any effect?

    Sahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahar:

    为了直接回答您的后续问题、以下正是引脚分配的端到端工作方式

    当前 EVM SysConfig 配置:

    SDK 示例在 SysConfig 中配置两个 GPIO 实例以进行 PHY 复位:

    SysConfig 名称 物理引脚 方向 默认值 拉动
    CONFIG_GPIO_31 GPMC0_CLK / R17 输出 0(复位置为有效) 无上拉/下拉
    CONFIG_GPIO_32 GPMC0_ADVn_ALE / P16 输出 0(复位置为有效) 无上拉/下拉

    这是电路板无法使用的两个引脚。

    如何连接到 PHY 复位电路

    信号路径为:

    SoC GPIO (GPMC0_CLK / GPMC0_ADVn_ALE) with respect to the add-on board schematic:
      → AND gate combined with MCU_PORz
      → PHY0_RESET_N / PHY1_RESET_N
      → DP83826 RST_N (pin 32)
    

    与门 GPIO 输入侧的 10kΩ 下拉电阻确保 PHY 在上电时保持在复位状态。 0 在 SysConfig 中、的默认值意味着 GPIO 初始化为低电平(RESET 置为有效)、直到 tiesc_addOnBoardResetSequence() 运行切换序列。

    在定制电路板上进行更改

    1. 在 Sysconfig 中、保留两个名为“Accently CONFIG_GPIO_31 and CONFIG_GPIO_32 (完全和)“的 GPIO 实例。软件会使用这些名称。
    2. 仅将 GPIO 外设 引脚分配从 GPMC0_CLK/R17 和更 GPMC0_ADVn_ALE/P16 改为器件上的任意两个支持 GPIO 的自由引脚。
    3. 使所有其他设置保持相同:方向= 输出、默认值= 0、拉取= 无拉取。
    4. 重新生成 SysConfig 文件以匹配您的新引脚。
    5. 在硬件端、将这些新的 SoC 引脚路由到 DP83826 (或使用的任何 PHY) RST_N 线路(理想情况下,通过参考原理图中的相同与门+下拉模式实现安全的电源时序)。

    不需要更改 tiescsoc.c:561-574。 希望您有该附加电路板的原理图。

    此致、
    Aaron