This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:AM263 硬件旋转变压器至数字转换器 RDC 问题

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1656584/am263p4-q1-am263-hardware-resolver-to-digital-converter-rdc-questions

器件型号: AM263P4-Q1

1) AM263 技术参考手册指出硬件 RDC 具有开路和短路检测功能。 我看到将旋转变压器连接到 AM263 的两个硬件选项、一个涉及运算放大器、一个涉及电阻分压器网络。
开路/短路检测在这两种情况下都可以工作吗? 如果检测真的是短路和开路检测、我无法看到运算放大器的前端如何不会干扰这种情况。  
那么、前端类型的选择是否会影响用于提供规定的 ASIL 等级的安全案例?

说明运算放大器前端可用的链接:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1553276/am263p2-q1-signal-conditioning-required-or-not-for-resolver
www.ti.com/.../tidudp0.pdf
https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/EXAMPLES_DRIVERS_RESOLVER_DIAGNOSITCS.html

说明电阻分压器网络可用的链接:
https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/EXAMPLES_DRIVERS_RESOLVER_DIAGNOSITCS.html

2) 您能否共享有关旋转变压器(包括其失效模式)的 FMEDA 文档访问权限。 此外、了解哪些失效模式会有所帮助  
都通过微控制器安全手册中描述的每个诊断进行了解决。 “AM263PX-LIMITED-SAFETY—AM263Px 受限功能安全内容“中是否介绍了这一点?  
我目前正在等待此下载批准。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在下面找到我的答复

    1) AM263 技术参考手册规定硬件 RDC 具有开路和短路检测功能。 我看到将旋转变压器连接到 AM263 的两个硬件选项、一个涉及运算放大器、一个涉及电阻分压器网络。
    开路/短路检测在这两种情况下都可以工作吗? 如果检测真的是短路和开路检测、我无法看到运算放大器的前端如何不会干扰这种情况。  [/报价]

     AM263Px 技术参考手册的第 7.5.2.16 节“开路/短路检测电路 (OSDETECT)“中介绍了 OSD 的工作方式。 请参阅部分、特别是 7.5.2.16.2 检测开路输入引脚 和 7.5.2.16.3 检测短路输入引脚、 了解如何使用此功能。 用户需要根据 MCU 引脚上的特定电压、驱动器阻抗、短路检测阻抗和 ADC 读取的电压、知道 ADC S&H 要读取的预期值。

    2) 您能否共享对涵盖解析器的 FMEDA 文档(包括其故障模式)的访问权限。 此外、了解哪些失效模式会有所帮助  
    都通过微控制器安全手册中描述的每个诊断进行了解决。 “AM263PX-LIMITED-SAFETY—AM263Px 受限功能安全内容“中是否介绍了这一点?  
    我目前正在等待下载批准。

    所有 FMEDA 文档均可在“AM263Px-restricted-safety—AM263Px 受限功能安全内容“下方获取。 请务必参阅相同的内容。 如果您在该受限内容下寻找特定内容、请提交另一个 e2e。

    谢谢、
    Tejas Kulakarni

    [/quote]