Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, LP-MSPM0G3507
器件型号: MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE、
您好、
我想将 CPUCLK 设置为 1MHz。
根据技术参考手册、当用户希望设置的值小于 4MHz 时、我们似乎可以使用 MDIV。
因此、我在技术参考手册中谨慎设置 MDIV、我可以看到低于 4MHz 的信号、但我看到了一些优势。 您能否在下面确认一下?
Q1:当我设置 2MHz 设置时、我可以看到以下信号(通过启用 CLK_OUT 功能来观察此信号。)
实际上、频率是 2MHz、但占空比很奇怪(对于时钟,在我看来,占空比应为 1:1。)
是否为预期结果?
问题 2:
设置 1MHz 设置时、看不到 1MHz 信号。 (信号与 2MHz 模式相同。)
是否为预期结果?
此致、