This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:闪存 API 源代码请求

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1660504/tms570ls3137-flash-api-source-code-request

器件型号: TMS570LS3137

您好、  
是软件开发团队的成员。 我们目前正在与 Hercules 系列的 TMS570LS3137 微控制器合作、并开发定制引导加载程序。 因此、我们想申请访问与该器件相关的闪存 API 源代码。

我们正在根据 DO-178 流程开发引导加载程序。 在这种情况下,我们需要源代码或 DO-178 证书。 闪存 API 库是否具有 DO-178 证书? 如果是、您能否分享证书?

您能帮我们解决这个问题吗?

注意:我们已经签订了 NDA 协议。  

此致、  
İsmail μ s