Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMS570LS3137
您好、
是软件开发团队的成员。 我们目前正在与 Hercules 系列的 TMS570LS3137 微控制器合作、并开发定制引导加载程序。 因此、我们想申请访问与该器件相关的闪存 API 源代码。
我们正在根据 DO-178 流程开发引导加载程序。 在这种情况下,我们需要源代码或 DO-178 证书。 闪存 API 库是否具有 DO-178 证书? 如果是、您能否分享证书?
您能帮我们解决这个问题吗?
注意:我们已经签订了 NDA 协议。
此致、
İsmail μ s