Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, EK-TM4C1294XL, TM4C1299NCZAD
器件型号: TM4C1299NCZAD
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL、TM4C1294NCPDT 、
尊敬的 TI 技术支持:
几个月前、我购买了 EK-TM4C1294XL 评估套件。 此套件随 TM4C1294NCPDT 芯片提供。
我正在使用 CCS 11.2.0.00007 和编译器 V20.2.5.LTS。
我一直从事串行转以太网项目 (SPMA072)、没有任何问题。 我的项目编译和运行正常。 但是、我要使用的实际控制板是 TM4C1299NCZAD 芯片。 起初,我甚至没有意识到这是一个不同的芯片。 我的 TM4C1294NCPDT 工程下载到 TM4C1299NCZAD 芯片中并运行正常。 该工程使用了一些 I/O 引脚、到目前为止、它们似乎都可以正常工作。 但是、引脚 R3 (PH4) 不支持。 我无法正确读取它。 我注意到 TM4C1294NCPDT 芯片中不存在 PH4。 但是、TM4C1294NCPDT 不包含的引脚 W12 (PQ5) 工作正常。
我的问题是、这是一个为 TM4C1294NCPDT 配置的工程、无论是否在 TM4C1299NCZAD 芯片上运行。 这是否是引脚 R3 不读取数据的原因? 如果是这种情况、为什么针脚 W12 工作?
提前感谢您的善意回复、
费利克斯五