This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1299NCZAD:无法访问 TM4C1299NCZAD 中的某些 I/O 引脚

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, EK-TM4C1294XL, TM4C1299NCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1655068/tm4c1299nczad-not-able-to-access-some-i-o-pins-in-tm4c1299nczad

器件型号: TM4C1299NCZAD
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL、TM4C1294NCPDT 、

尊敬的 TI 技术支持:

几个月前、我购买了 EK-TM4C1294XL 评估套件。 此套件随 TM4C1294NCPDT 芯片提供。

我正在使用 CCS 11.2.0.00007 和编译器 V20.2.5.LTS。

我一直从事串行转以太网项目 (SPMA072)、没有任何问题。 我的项目编译和运行正常。 但是、我要使用的实际控制板是 TM4C1299NCZAD 芯片。 起初,我甚至没有意识到这是一个不同的芯片。 我的 TM4C1294NCPDT 工程下载到 TM4C1299NCZAD 芯片中并运行正常。 该工程使用了一些 I/O 引脚、到目前为止、它们似乎都可以正常工作。 但是、引脚 R3 (PH4) 不支持。 我无法正确读取它。 我注意到 TM4C1294NCPDT 芯片中不存在 PH4。 但是、TM4C1294NCPDT 不包含的引脚 W12 (PQ5) 工作正常。

我的问题是、这是一个为 TM4C1294NCPDT 配置的工程、无论是否在 TM4C1299NCZAD 芯片上运行。 这是否是引脚 R3 不读取数据的原因? 如果是这种情况、为什么针脚 W12 工作?

提前感谢您的善意回复、

费利克斯五   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 这回答了我所有的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、小东、我想重新打开这个。 在 CCS 中、我按照您的建议更正了器件 TM4C1299NCZAD、但收到了编译错误。 我想在这里粘贴一些屏幕截图、但该公司阻止了它们。 你知道我可以分享图片的另一种方式吗? 与此同时、我将尝试在 IT 部门解决这一问题。

    谢谢

    Felix

    我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix  

    我明天就要离开办公室了。 我将在下周初再次查看详细信息和反馈

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    我收到编译错误。 我复制了一些图片的链接。 请告诉我您是否能够打开它们。

    谢谢

    Felixspellmanhv.box.com/.../gj1wowiiozjf1vnlb4ck1gffhimbti0l

    spellmanhv.box.com/.../9gzrwaf4e6y0vta55x9mqoki1aw6a8q8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我可以打开此链接并查看下面的图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaodong、我能够修复编译错误。

    感谢你的帮助。

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix

    感谢您的反馈、很高兴知道您的问题已得到解决。