This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:ECC:如何为 TPTC 内存注入 ECC 错误?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1652372/am263p4-q1-ecc-how-to-inject-ecc-error-for-tptc-memory

器件型号: AM263P4-Q1

您好:

如何为 TPTC 内存注入 ECC 错误?

我参考了 sdl_ecc_mss_tptc_am263px 的示例代码、以了解 tptc 存储器中的 ECC 错误注入。 示例代码本身出现故障

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minni Yadav:

    对延迟的回复表示歉意。

    我最后可以重现此问题、我正在与开发团队核实此问题以了解根本原因。 我会尽快回复您。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minni Yadav:

    对延迟的回复表示歉意!

    我已经与开发团队讨论过这个问题、他们正在处理这个问题。 我们需要几天时间来为您提供解决方案。

    --

    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minni Yadav:

    对延迟的回复表示歉意!

    我们了解到一个提交导致了问题、但仍在第一时间验证该修改导致问题的确切原因。

    在平均时间、我会向您建议所做的更改吗?您能做这些更改吗?并告诉我器件引导模式和 OSPI 引导模式下的测试结果。

    1.在 SoC_Rcm.c 中、 将用例从 SOC_RcmPeripheralId_RTI4 注释到 SOC_RcmPeripheralId_RTI7

    2.在同一个文件中,也注释掉这些行:

    3.在 soc_rcm.h 中也注释掉这些行

    完成上述三项修改后、现在执行以下构建步骤并在 OSPI 和 DEV 引导模式测试中执行测试、并查看结果:

    --
    此致、
    Jagadish。