This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634COLFHAZCZR + DP83869–定制电路板原理图审阅申请

Guru**** 2975830 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649174/am2634-am2634colfhazczr-dp83869-custom-board-schematic-review-request

器件型号: AM2634
主题中讨论的其他器件: DP83869、

TI 团队大家好、

我设计了基于 AM2634COLFHAZCZR (SitaraTm 实时 MCU) 和 DP83869HMRGZR(千兆位以太网 PHY)的定制电路板。

在继续进行以太网启动和连续 ping 测试之前、我想请求 TI 团队进行原理图预检查和验证、以确保我们的设计正确无误。

应用概述:

  • AM2634COLFHAZCZR 作为主处理器的定制工业板
  • 用于千兆位以太网连接的 DP83869
  • 接口:AM2634 和 DP83869 之间的 RGMII
  • 目标测试:连续 ping 稳定性验证

检查前请求区域:

1.电源和时序控制

  • 是否正确设计了所有电压轨 (1.1V/1.8V/3.3V)?
  • AM2634 和 DP83869 的电源时序顺序是否正确?
  • 去耦电容器的放置和值是否正确?

2. RGMII 接口

  • AM2634Left right arrowDP83869 之间的 RGMII 信号连接是否正确?
  • 是否应该在 DP83869 上使用内部延迟或外部延迟?
  • RGMII 线路上是否需要串联终端电阻器?

3.时钟网络

  • DP83869 的 25MHz 晶体电路设计是否正确?
  • 负载电容器值对于晶体是否正确?

4. PHY 搭接引脚配置

  • PHY 地址 搭接引脚配置是否正确?
  • 是否 通过配置 (strap) 引脚正确选择了 RGMII 模式?
  • 默认情况下是否启用自动协商?

5.复位电路

  • AM2634 和 DP83869 的复位时序是否正确?
  • MCU 和 PHY 之间的复位序列是否正确?

6.引导模式引脚

  • AM2634 引导模式引脚配置是否正确?
  • 对上拉/下拉值有任何疑问?

目标: 一旦 TI 团队验证了原理图、我们计划:

  1. 给电路板上电
  2. 通过 MDIO 验证 PHY 链路状态
  3. 运行连续 ping 测试以进行以太网稳定性验证

随附原理图以供您进行审查和提供反馈。

请确认我们的设计是否可以启动、或者在 PCB 制造/电路板上电之前是否需要进行任何校正。

感谢您的支持
CUSTOM_BRD_REV03.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们将从 MCU 方面回顾、但 PHY 团队需要检查 PHY 端原理图、请使用 PHY 器件型号提交单独的主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nilabh Anand

    感谢您的答复。

    我们想申请我们的 TI 团队

    TI 需要 MCU 端完整确认

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们目前正在审核、请留出一些时间来获取我们的反馈

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们仍在审查设计

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们热切期待您对原理图审阅的答复。

    我们有几个问题、希望您给予指导:

    1. 您能否证实我们设计中实施的复位机制是否正确? 具体而言、我们想了解在完成软件配置后、PORz 复位信号是否会复位整个控制器和所有相关外设。
    2. 我们还期待与您一起查看我们的软件配置。 如前所述、我们希望验证我们的以太网软件配置是否与硬件设计一致、以便我们可以成功实现 ping 通信并继续进行以太网验证测试。

    您对硬件原理图和软件配置的审查和反馈意见非常感谢、因为它们对我们的启动和调试活动至关重要。

    我们期待您的答复。

    此致、
    Phanendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:
    请就此作出回应。 我们急切地等待着这件事

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phanendra:

    感谢您的耐心。 请参阅我的评论

    [报价 userid=“686173“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649174/am2634-am2634colfhazczr-dp83869-custom-board-schematic-review-request

    1.电源和时序控制

    • 是否正确设计了所有电压轨 (1.1V/1.8V/3.3V)?
    • AM2634 和 DP83869 的电源时序顺序是否正确?
    • 去耦电容器的放置和值是否正确?
    [/报价]

    对于 DP83869、您将特意提供 1.2V 电压、该电压略高于 1.1V 电源轨的 1.1V 输入、另外、PHY 将在双电源模式下生成 1.8V 电源轨。  

    [报价 userid=“686173“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649174/am2634-am2634colfhazczr-dp83869-custom-board-schematic-review-request

    2. RGMII 接口

    • AM2634 Left right arrow DP83869 之间的 RGMII 信号连接是否正确?
    • 是否应该在 DP83869 上使用内部延迟或外部延迟?
    • RGMII 线路上是否需要串联终端电阻器?
    [/报价]

    连接看起来不错、您还应该在 DP83869 RGMII 中启用内部可编程端接阻抗。 这取决于电路板、但如果布线长度不是太长、那么这就足够了

    [报价 userid=“686173“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649174/am2634-am2634colfhazczr-dp83869-custom-board-schematic-review-request

    3.时钟网络

    • DP83869 的 25MHz 晶体电路设计是否正确?
    • 负载电容器值对于晶体是否正确?
    [/报价]

    时钟看起来不错、由于在设计中仅使用 2 个输出、因此您可能会发现一个缓冲器减少了 IO。 您还可以在设计中添加一个可选连接、该连接利用来自 AM2634 的 CLKOUT0 信号驱动 PHY CLK、而不需要时钟缓冲器、您可以通过仅将时钟馈送到 AM2634 MCU 来简化设计

    [报价 userid=“686173“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649174/am2634-am2634colfhazczr-dp83869-custom-board-schematic-review-request

    4. PHY 搭接引脚配置

    • PHY 地址 搭接引脚配置是否正确?
    • 是否 通过配置 (strap) 引脚正确选择了 RGMII 模式?
    • 默认情况下是否启用自动协商?
    [/报价]

    您将需要与 PHY 团队核实该配置、他们为您提供了一个计算器、用于确定 PHY Strap 配置对于您需要的所有功能是否准确

    [报价 userid=“686173“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649174/am2634-am2634colfhazczr-dp83869-custom-board-schematic-review-request

    5.复位电路

    • AM2634 和 DP83869 的复位时序是否正确?
    • MCU 和 PHY 之间的复位序列是否正确?
    [/报价]

    我 在您的设计中看不到 RGMII1_RESETn 信号的来源

    [报价 userid=“686173“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649174/am2634-am2634colfhazczr-dp83869-custom-board-schematic-review-request

    6.引导模式引脚

    • AM2634 引导模式引脚配置是否正确?
    • 对上拉/下拉值有任何疑问?
    [/报价]

    设计中的这一部分与上一个版本相比是否发生了更改?  

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter








    您好、Peter:

    对于 RGMII1_RESETn 信号、我们使用热复位和 PORz 复位信号驱动 RGMII 复位。

    您能否确认在 RGMII1_RESETn 信号上提供 1.2V 是否存在任何问题?

    除此之外、我们希望其余的设计方面可以考虑在内。 我们一直面临与 RGMII 接口相关的问题、尤其是与 TX/RX 数据和时钟线相关的问题。 感谢您对复位实施的反馈以及您对以太网设计的任何其他观察。

    感谢您的支持。

    此致、
    Phanendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phenandra:

    我目前出差外出、当我回到办公室时、我会帮助回答您的问题

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我目前正在出差回来、关注论坛问题。 我很快就会回复您

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    您能查看这封电子邮件附带的项目 Gerber 文件和 PCB 布局 PDF 吗?

    在我们继续进行 PCB 制造之前、您的反馈和确认非常感谢。 如果您有任何意见或建议、请告知我们、以便我们能够在发布制造设计之前将其纳入。

    感谢您的支持。
    e2e.ti.com/.../BLIS_2D00_CUST_2D005F00_BLIS_5F00_CUSTOM_5F00_BOARD_5F00_REV03_2D00_29062026_2D00_172.pdf

    此致、
    Phanendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phanendra:

    从布局的角度来看、设计没有太大问题。 请参阅我的一些评论

    • 验证以太网连接器 RJ45 中的集成磁性元件是否正确
    • 部分项目符号是在 MCU 和 PHY 之间插入的 — 偏移过孔以改善接地连接
    • 验证 DP DM 信号的布线长度匹配

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您对共享文件的确认。  
    1.我们已经使用了 Phy 团队建议的 RJ45 如果您有任何建议,请告诉我们
    2.我们已经进行了布局模拟,一切看起来都很好。 如果有任何事情,请建议在布局.
    请确认我们正在进行制造

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phanendra:

    我对该设计没有任何额外的反馈

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的确认。  我们将在测试时回来

    谢谢你