Other Parts Discussed in Thread: AM2634
器件型号: AM2634
主题中讨论的其他器件: DP83869、
TI 团队大家好、
我设计了基于 AM2634COLFHAZCZR (Sitara 实时 MCU) 和 DP83869HMRGZR(千兆位以太网 PHY)的定制电路板。
在继续进行以太网启动和连续 ping 测试之前、我想请求 TI 团队进行原理图预检查和验证、以确保我们的设计正确无误。
应用概述:
- AM2634COLFHAZCZR 作为主处理器的定制工业板
- 用于千兆位以太网连接的 DP83869
- 接口:AM2634 和 DP83869 之间的 RGMII
- 目标测试:连续 ping 稳定性验证
检查前请求区域:
1.电源和时序控制
- 是否正确设计了所有电压轨 (1.1V/1.8V/3.3V)?
- AM2634 和 DP83869 的电源时序顺序是否正确?
- 去耦电容器的放置和值是否正确?
2. RGMII 接口
- AM2634
DP83869 之间的 RGMII 信号连接是否正确?
- 是否应该在 DP83869 上使用内部延迟或外部延迟?
- RGMII 线路上是否需要串联终端电阻器?
3.时钟网络
- DP83869 的 25MHz 晶体电路设计是否正确?
- 负载电容器值对于晶体是否正确?
4. PHY 搭接引脚配置
- PHY 地址 搭接引脚配置是否正确?
- 是否 通过配置 (strap) 引脚正确选择了 RGMII 模式?
- 默认情况下是否启用自动协商?
5.复位电路
- AM2634 和 DP83869 的复位时序是否正确?
- MCU 和 PHY 之间的复位序列是否正确?
6.引导模式引脚
- AM2634 引导模式引脚配置是否正确?
- 对上拉/下拉值有任何疑问?
目标: 一旦 TI 团队验证了原理图、我们计划:
- 给电路板上电
- 通过 MDIO 验证 PHY 链路状态
- 运行连续 ping 测试以进行以太网稳定性验证
随附原理图以供您进行审查和提供反馈。
请确认我们的设计是否可以启动、或者在 PCB 制造/电路板上电之前是否需要进行任何校正。
感谢您的支持
CUSTOM_BRD_REV03.pdf