请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MSPM0G3507
您好:
我正在调试 CAN RX 缓冲区接收问题。 问题是配置了 10 个扩展滤波器、其中 2 个通过 FIFO、其余 8 个通过 RX 缓冲器。 标准消息不使用 RX 缓冲区、RX 缓冲区起始地址为 408。 因此、我认为 SRAM 中的空间应该有足够的空间、它确实可以在另一个工程中使用。
传递到此函数 DL_MCAN_addExtMsgIDFilter() 的数据被检查是否正确。 但只收到 6 个扩展 ID、其余 4 个从未收到。 因为存储过滤器的 SRAM 无法访问、无法验证、并且我可以只观察到一些配置的 ID 从不收到消息。 在这种情况下、可以检查哪个寄存器中的 intermediate 值以找出根本原因?
谢谢!
吊车