This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:调试 CAN RX 缓冲区接收

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1659528/mspm0g3507-debug-can-rx-buffer-receiving

器件型号: MSPM0G3507

您好:

我正在调试 CAN RX 缓冲区接收问题。 问题是配置了 10 个扩展滤波器、其中 2 个通过 FIFO、其余 8 个通过 RX 缓冲器。 标准消息不使用 RX 缓冲区、RX 缓冲区起始地址为 408。 因此、我认为 SRAM 中的空间应该有足够的空间、它确实可以在另一个工程中使用。

传递到此函数 DL_MCAN_addExtMsgIDFilter() 的数据被检查是否正确。 但只收到 6 个扩展 ID、其余 4 个从未收到。 因为存储过滤器的 SRAM 无法访问、无法验证、并且我可以只观察到一些配置的 ID 从不收到消息。 在这种情况下、可以检查哪个寄存器中的 intermediate 值以找出根本原因?

谢谢!

吊车

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用找到的中断状态、并解决问题。  

    谢谢!