Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MSPM0G3507
尊敬的团队:
我们已经使用 MSPM0G3507 MCU 构建了一个定制电路板。 但当我们刷写 MCU 二进制文件时、它会按预期工作。 但当我们重新启动 MCU 的电源时、 它无法引导。
我们已经对 MSPM0G3507 EVK 及其工作正常进行了测试。
区别在于我们的定制电路板具有 48MHz 晶体、而 EVK 具有 40MHz 晶体。
请告诉我问题的原因。 以及我们如何才能解决这个问题。
谢谢。此致、
Vinay