This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:刷写时出现问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1663487/mspm0g3507-facing-issue-while-flashing

器件型号: MSPM0G3507

尊敬的团队:

我们已经使用 MSPM0G3507 MCU 构建了一个定制电路板。 但当我们刷写 MCU 二进制文件时、它会按预期工作。 但当我们重新启动 MCU 的电源时、 它无法引导。  

我们已经对 MSPM0G3507 EVK 及其工作正常进行了测试。

区别在于我们的定制电路板具有 48MHz 晶体、而 EVK 具有 40MHz 晶体。

 

请告诉我问题的原因。 以及我们如何才能解决这个问题。

 

谢谢。此致、

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    您能否确保 PA18 在供电期间被拉低? 或者 MCU 将自动进入 BSL 模式。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们 在设计中使用了 MSPM0G3507SPMR MCU。 在硬件验证过程中、我们测量了 VCORE 电压并观察到值约为 1.325V

    根据数据表、预期的 VCORE 电压为 1.35V。我们想了解约 25mV 的偏差是否 在可接受的容差范围内。

    目前、我们面临的问题是:

    • MCU 可以成功编程。
    • 编程完成、没有任何错误。
    • 但是、在下电上电或系统重新启动后、应用程序无法按预期运行。

    请确认:

    1. 1.325V 的 VCORE 电压是否 处于 MSPM0G3507 的可接受工作范围内。
    2. 该 VCORE 偏差是否会导致观察到的问题(即在复位/下电上电后不执行编程的代码)。
    3. 我们是否应该研究任何与 VCORE、启动序列或闪存启动配置相关的建议检查?