This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:三相逆变器评估板

Guru**** 2979850 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02018, DRV8300DRGE-EVM, BOOSTXL-3PHGANINV, LP-AM263, AM263P4-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1661106/am263p4-q1-3-phase-inverter-evaluation-board

器件型号: AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8300DRGE-EVM 、TIDM-02018、 BOOSTXL-3PHGANINV、 LP-AM263

大家好
我们目前正在使用 am263px 控制卡 EVK 进行一些电机测试、现在我们使用的是 drv8300drge-EVM、但当我阅读用户指南时、说明 IRS 仅与 C2000 板兼容。
我们应该将哪个逆变器评估板(器件型号)用于 am263px 控制卡
TIA image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishabh、

    我们的大多数 LaunchPad 和 EVM 可以协同工作、因为它们遵循 TI 中相同的引脚分配。 此处的注释显示、即用型软件为此 EVM +所选 LaunchPad(此处为 LP-F28004)发布。

    对于 AM263P、您应该更改参考设计中的引脚分配。 我建议先使用 AM263 的 TIDM-02018 代码。 其中的“BOOSTXL-3PHGANINV“和“LP-AM263“组合与“DRV8300DRGE-EVM“和“AM263P4-Q1 LaunchPad “非常相似。

    此致、

    Masoud