器件型号: AM2612
香榭丽舍大街
我的客户是关于这两个深层问题:
问题 1: A/B 同时出现 XIP 问题。
(RIO:假设 R5F 具有 A/B 内核。
因此,当一个内核访问 XIP 闪存时,B 内核是否可以访问 XIP Flahs 而无需等待内核来定义他的访问?
A 和 B 内核能否同时访问 XIP 闪存的 XIP 但访问 XIP 闪存的 diff 区域?
问题 2: SRAM 与 XIP 闪存上的中断延迟、延迟差是什么。
(里约:
我们是否有如下所示的演示测量?
如果有 1 个任务让中断从 SRAM 或 XIP 闪存等待、这 2 个任务之间的延迟差异是多少?
是否有任何性能结果来比较这 2 项?
BR Rio