This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:AM2612 的 2 个深层问题

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1664825/am2612-2-deep-questions-for-am2612

器件型号: AM2612

香榭丽舍大街

我的客户是关于这两个深层问题:

问题 1: A/B 同时出现 XIP 问题。

   (RIO:假设 R5F 具有 A/B 内核。

       因此,当一个内核访问 XIP 闪存时,B 内核是否可以访问 XIP Flahs 而无需等待内核来定义他的访问?

       A 和 B 内核能否同时访问 XIP 闪存的 XIP 但访问 XIP 闪存的 diff 区域?


问题 2: SRAM 与 XIP 闪存上的中断延迟、延迟差是什么。
   (里约:

      我们是否有如下所示的演示测量?

       如果有 1 个任务让中断从 SRAM 或 XIP 闪存等待、这 2 个任务之间的延迟差异是多少?

       是否有任何性能结果来比较这 2 项?

 

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“85279“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1664825/am2612-2-deep-questions-for-am2612

    问题 1: A/B 同时出现 XIP 问题。

       (RIO:假设 R5F 具有 A/B 内核。

           因此,当一个内核访问 XIP 闪存时,B 内核是否可以访问 XIP Flahs 而无需等待内核来定义他的访问?

           A 和 B 内核能否同时访问 XIP 闪存的 XIP 但访问 XIP 闪存的 diff 区域?

    [/报价]

    由于只有一条 OSPI 总线、因此没有一个内核总是必须等待第一个内核的闪存访问完成。

    此外、建议仅从一个内核启用 XIP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“85279“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1664825/am2612-2-deep-questions-for-am2612

    问题 2: SRAM 与 XIP 闪存上的中断延迟、延迟差是什么。
       (里约:

          我们是否有如下所示的演示测量?

           如果有 1 个任务让中断从 SRAM 或 XIP 闪存等待、这 2 个任务之间的延迟差异是多少?

           是否有任何性能结果来比较这 2 项?

    [/报价]

    中断不应置于外部闪存中