This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1299NCZAD:需要重新编译 Webserver 文件

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1660813/tm4c1299nczad-need-to-re-compile-webserver-files

器件型号: TM4C1299NCZAD

尊敬的 TI 支持部门:

我有 TM4C129x 开发板。 我下载了串行转以太网应用 SPMA072。 我具有 CCS 11.2.0 并能够编译该工程。 我能够查看 和修改 shtm webserver 文件。 但是、我在将 shtm 文件重新编译为 c 文件时遇到问题、因此我可以修改 websever 页。 他们给我发送了一些指示如下所示:

image.png

我尝试按照说明操作、但在 Tivaware 中找不到 makefsdata.exe 文件。 我有 TivaWare 2.2.0.295。 我找到了 makefsfile.exe、但运行时遇到错误。  请参阅下图:

 image.png

感谢你的帮助。

费利克斯·瓦拉达雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    是否正确安装了 GCC? 您是否能够手动运行该可执行文件?

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、GCC 是什么? 从哪里可以找到它?

    谢谢

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、我安装了 MinGW 并验证 Windows 是否能识别它。 您是否会帮助我完成其余的步骤来生成 makefsdata.exe? 在哪里可以找到 makefsdata.c 文件? 我相信我需要这个文件来生成 makefsdata.exe。 我在 TivaWare_C_Series-2.2.0.295 中没有看到

    谢谢、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    为什么要使用头文件而不是此处的源文件进行构建?

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Eric、我找到了这个问题。 最新的 TivaWare 2.2.0.295 使用 makefsfile 而非 makefsdata。  

    我刚刚将 makefile 从 TivaWare 复制到本地工程目录、确保我具有包含 HTM 文件的 FS 文件夹、并使用命令提示符执行以下命令:

    makefsfile.exe -i fs -o enet_fsdata.h -r

    我能够更新 Web 服务器文件。

    上面显示的过程似乎已过时。 最新的 TivaWare 不使用 makefsdata。

    感谢你的帮助。

    Felix