This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306-Q1:MSPM0L1306 出厂复位失败、NONMAIN 已消隐

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1664702/mspm0l1306-q1-mspm0l1306-factory-reset-fail-nonmain-blanked

器件型号: MSPM0L1306-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

此问题是由错误的刷写序列引起的、在该序列中、NONMAIN、DATA 和 MAIN 区域设置为擦除。 我们的编译文件 (S19) 仅包含 MAIN 区域寄存器。

当我尝试使用 Uniflash 读取存储器时、此错误显示为:

在“读取引导诊断“之后:
image.png

如果我尝试执行“恢复出厂设置自动/手动“、此状态将永远保持:

我还尝试了在初始化之前将 nRST 引脚设置为 HI 来执行电气复位、但与恢复出厂设置没有区别。

这里还有什么可以做的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果 NONMAIN 已更改为全 0、则此 MCU 已损坏... 无法再访问