“线程:HALCOGEN, 测试”中讨论的其它部件
您好,
在 SPNU499c 参考手册中,FEDACCTRL1寄存器的 EDACEN 位的注释(表5-14)表明:
| 注:建议在闪存封装中启用 ECC,方法是在这些位中写入1010 在 CPU 中启用 ECC 之前。 如果 CPU 中启用了 ECC,但包装器中未启用 ECC,则 CPU 仍将检查和纠正单位 ECC 错误,并在不可纠正的情况下生成异常中止 主闪存错误。 但是,产生 ESM 事件,捕获故障 将防止 OTP 中的地址以及错误的检测和纠正 |
在该应用程序中,我们根据 spnu499c TRM 第2.2.3.2段启用了辅助控制寄存器位#25,以便为主闪存阵列启用 ACTM ECC。
上述引用的文本是否表明应该在启用辅助控制寄存器的位#25之前通过向其写入0xA 来启用 FEDACCRL1->ECDACEN 位?
感谢你的帮助。