Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LS1114 《线程:UNIFLASH》中讨论的其他部件
您好,闪存 ECC 诊断功能有以下问题,还希望尽快回复,谢谢。
(1)我的项目中的 Flash 诊断功能使用 ECC,因此当生成的目标文件刻录到 Flash 时,相应的 ECC 检查代码需要刻录到相应的地址,代码地址以0x00000开始, 相应的 ECC 检查代码以0xF0400000开头,如下图所示,对吗?


(2)刻录工具使用 uniFlash,因此是否可以按如下方式启用与刻录文件对应的 ECC 检查代码? 是否要将 ECC 验证码刻录到地址0xF0400000,因为我没有看到 ECC 验证码刻录地址的设置选项,我可以只检查以下内容吗?